欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

  • 2022.07.15 11:34:03
  • 米思米
  • 8116

在机加工零件中,底板和保护盖框架部分往往加工有许多螺孔。此时,如果没有对螺孔的布局设计予以充分考虑,往往会导致错位和浪费加工时间等问题。因此,螺栓的布局设计是一个不容小觑的项目,只要看螺栓布局设计就可以了解设备设计的技术水平。

案例1:圆形物品的螺孔/攻丝孔设计

    ·     在没有误读图纸风险的情况下,仅两端(一端为1个节距的对应量)或仅主要点以实际形式或图形符号予以标注,其他以节距线和中心线表示(【图1】)。

    ·     关于个数和尺寸的填写方法,是从加工位置画引出线,在表示总数的数字旁边,在两条短线之间填写孔尺寸(或螺丝尺寸)(【图1】)。

多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

案例2:长方形盖板用螺孔的设计

    ·     通过填写尺寸明确标明交点位置时,制图时可省略与节距线相交的中心线。在这种情况下,需要通过填写尺寸标注或注释来指示重复零件的数量(【图2】)。

    ·     a) 图末端的螺孔加工位置设计为以2条边的交点作为末端的螺孔位置。这种情况下,进行孔加工的定位时,可以所有孔同时完成定位,更简单且廉价。

      ·     b)图中末端的螺孔加工位置设计是沿着盖板形状,分布在一个圆周上。这种情况下,由于需要专门进行定位,不仅费时费力,加工成本也会相应增加。

多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

 

多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

关联类别

·         螺丝·螺栓

关联内容

·         避免螺纹损坏的预处理(螺丝-5)

·         钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-6)

·         不锈钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-7)

·         保证螺栓紧固强度的常识(螺丝-8)

·         螺丝的制造方法(螺丝-9)

·         螺丝用材料(螺丝-10)

·         用螺栓/螺母紧固时的力平衡基础知识(螺丝-11)

·         当外力作用在螺栓连接体上时(螺丝-12)

·         螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)

·         LCA(低成本自动化)设计/制造中螺丝发生的各种问题(螺丝-1)

·         不合理的双螺母紧固充满危险(螺丝-2)

·         螺丝制图的基础知识(螺丝-3)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities